¿Qué son los medidores y caudalímetros de gas natural?
Sin duda, uno de los principales focos de atención actuales es cambiar nuestra forma de cuidar el planeta. Cada vez más empresas, gobiernos e instituciones abogan por incorporar prácticas más respetuosas con el medioambiente. Entre los múltiples caminos que podemos tomar para lograr este objetivo encontramos un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y, en este sentido, la transición energética es fundamental. Por ello, el sector de la energía apuesta cada vez más por el hidrógeno como una vía para reducir las emisiones de CO2, ya que se prevé que se convertirá en la fuente energética del futuro. Aunque se planea transportarlo en los conductos existentes, hoy en día se utiliza principalmente en mezclas con gas natural, lo que cambia sus propiedades.
Por esta razón, en SICK innovamos continuamente para responder a las necesidades de todas las industrias, sobre todo de aquellas que se encuentran en fases de transición o que precisan nuevas soluciones para resolver situaciones desconocidas o imprevistas. Los medidores de gas natural y caudalímetros FLOWSIC incorporan tecnología ultrasónica para controlar el flujo de mezclas entre metano e hidrógeno con precisión, fiabilidad y seguridad. Además, cumplen los requisitos más exigentes incluso con un contenido en hidrógeno de hasta el 30 %, aunque también pueden medir caudales puros de H2.