Que bom ter você aqui!
Faça a sua credencial e aproveite!
* Sua credencial será válida para todos os dias da Feira, para que isso aconteça é necessário que você habilite os cookies.
* Recomendamos o uso do Google Chrome para uma melhor experiência na Feira.
Confirme sua credencial e navegue nas nossas soluções!
★09~10hs - SICK + Indústria 4.0 - Nesta LIVE de abertura comece a descobrir as contribuições da SICK na sua jornada à Indústria 4.0.
★11~12hs - Flexibilidade para melhor eficiência de máquinas e processos - Como melhorar a produtividade da sua empresa interpretando os dados de sensores através da tecnologia IO-Link.
★13~14hs - Robôs Colaborativos & Autônomos, Produtividade com Segurança - A colaboração entre robô e o humano de forma autônoma se tornou uma realidade sem volta. Conheça as novas soluções de fácil integração desenvolvidas para garantir o incremento da produtividade, sem deixar de lado o que mais importa, a segurança.
★15~16hs - Evolua! Traga sua gestão de qualidade para um nível 4.0 - Como as tecnologias industrias atuais como sistema de visão e deep learning podem te ajudar a ser mais competitivo e ter mais qualidade em seu processo.
Quarta-feira, 08 de Julho
★09~10hs - Carros Autônomos para Incremento da Produtividade com Segurança - Com o mercado cada vez mais competitivo, o transporte de material dentro da área produtiva se tornou um fator crítico. Saiba mais como as novas tecnologias permitem que de forma segura, autônoma e preciso contribuem para incremento da produtividade.
★11~12hs - Redução de Custos através do Controle de Eficiência Energética com Monitoramento do Consumo de Combustível e Otimização da Combustão - Conheça melhor como está a geração de energia da sua planta e otimize o processo de combustão economizando combustível e aumentando a vida útil da Caldeira através do controle de eficiência energética.
★13~14hs - É a máquina se adapta aos produtos, não os produtos que se adaptam à máquina - Da produção em massa à customização em massa. Nesta Live vamos abordar o conceito de Lote Padrão 1 (Batch Size 1) que trata da customização individual de produtos na mesma linha de produção.
★15~16hs - A ferramenta adequada para reduções de custo de manutenção através de um diagnóstico inteligente - Conheça como reduzir serviços de manutenção não planejados, falhas e tempos de parada na sua máquina.
Quinta-feira, 09 de Julho
★09~10hs - Mais informações do chão de fábrica direto em seu Smart Phone ou Computador. Sensores diretamente conectados com a nuvem - Novos sensores abrem portas para novos indicadores de produtividade e monitoramento de processos críticos. A conexão direta a nuvem entrega informações de forma simples em formato de dashboards, diretamente em seu Smart Phone ou Computador.
★11~12hs - Tempo é dinheiro! Usando sensores para realizar manutenção preditiva - Descubra como os sensores inteligentes da SICK podem ajudá-lo a reduzir custos de manutenção e o tempo de máquina parada, evitando quebras indesejadas e antecipando tendências por meio de monitoriamento em tempo real e coleta de dados.
★13~14hs - Otimização em tempo real da cadeia de suprimentos através de diferentes tecnologias de rastreabilidade - Perguntas inteligentes tem mais de uma resposta! Diferentes tecnologias de rastreabilidade criam melhor transparência. A escolha correta acelera a transformação da sua cadeia de suprimentos para o nível SMART.
★15~16hs - Soluções de Acesso Remoto com cibersegurança incorporada - Aumente as camadas de proteção cibernética dos seus sistemas de automação e controle de processo. SCADAfence: plataforma para monitoramento contínuo das redes de OT e gestão de Governança & Compliance de cibersegurança.