MULTI PHYSICS BOX, EL SENSOR DE TEMPERATURA, IMPACTOS Y VIBRACIONES
INDUSTRIAL
¿Qué es el sensor de monitoreo de condición Multi Physics Box de SICK?
Multi Physics Box es un sensor industrial que controla la temperatura, los golpes y las vibraciones en motores, bombas, ventiladores o sistemas de transporte de forma continua. Analiza los valores medidos de estas tres magnitudes para proporcionar indicaciones sobre procesos que pueden llegar a producir fallos en la maquinaria. De hecho, gracias a su configuración personalizable, emite una alerta cuando los valores de alguna de las tres variables, o de todas, se encuentran por debajo o por encima de los límites establecidos de forma independiente. De esta forma, se planifica el mantenimiento según el estado de las máquinas, se evitan los tiempos de inactividad no planificados y se reducen los costes eficazmente. Además, para una mayor versatilidad puede crear una robusta base de datos in situ, como sensor autónomo en sistemas existentes, o utilizarse como paquete global en un entorno de software con otros dispositivos y servicios en la nube.
¿Qué funcionalidades incluye el sensor industrial Multi Physics Box?
Entre las principales características del sensorMulti Physics Box se encuentran
Registro de vibraciones (±8 g) y de impactos (hasta 200 g) de tres ejes mediante elementos de sistemas microelectromecánicos (MEMS).
Medición de temperatura de contacto de -40 °C a +80 °C. El sensor ofrece una alta resistencia al calor.
Valores de umbral configurables.
Supervisión de vibraciones en el rango de tiempo y de frecuencias. Valores límite de conformidad con la certificación ISO 10816-3.
Carcasa compacta de acero inoxidable. Cuenta con un grado de protección de hasta IP68, por lo que el sensor está protegido de la entrada de polvo o de agua.
Indicador LED de estado.
Salida digital como IO-Link y alarma.
El sensor Multi Physics Box puede fijarse por atornillado, encolado o una placa magnética adaptadora.
El sensor industrial Multi Physics Box cuenta con un grado de protección IP68 frente al polvo y al agua.
El sensor de monitoreo de condición Multi Physics Box es resistente a temperaturas de hasta +80 °C.
¿En qué aplicaciones puede usarse el sensor de monitoreo de condición Multi Physics Box?
Gracias a su flexibilidad de configuración, este sensor inteligente de temperatura, impactos y vibraciones puede usarse en múltiples aplicaciones. En general, es indicado para controlar de manera continua el estado de las máquinas en prácticamente todos los sectores. Además, resulta un proveedor fiable de datos incluso en las condiciones más exigentes. Entre algunas de sus aplicaciones destacan:
La detección de vibraciones, temperatura y golpes en máquinas con componentes rotativos.
La monitorización continua de motores (eléctricos incluidos), bombas, turbinas, ventiladores o cintas transportadoras.
La detección de modificaciones del estado de los componentes.
Rellena el formulario y obtén toda la información sobre el Multi Physics Box
SICK es uno de los proveedores más importantes a escala mundial de soluciones basadas en sensores para usos industriales. Empresa fundada en 1946 por el doctor honoris causa en ingeniería Erwin Sick, se encuentra entre las principales compañías tecnológicas y cuenta con más de 50 sociedades filiales y participaciones. En el 2019 empleó a más de 10 000 personas en todo el mundo, con una facturación aproximada de 1 800 millones de euros.
Para recibir más información sobre el sensor inteligente de monitoreo de condición Multi Physics Box, puedes rellenar el formulario o escribirnos un correo a marketing@sick.es. Te invitamos también a visitar nuestra página corporativa en LinkedIn y los perfiles de nuestros especialistas en sensores, logística y seguridad: