Comment marche le Deep Learning dans cette application ?
Au départ, il faut apprendre au système à reconnaître les bouteilles neuves des bouteilles usagées. Pour cela, il faut entraîner ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. L'apprentissage se fait dans le Cloud, grâce à des exemples/images types collectés via la caméra. L'algorithme de la SensorApp Intelligent Inspection directement embarqué dans la caméra se charge ensuite de faire l'analyse.
Ainsi, la caméra 2D InspectorP621 permet d’assurer une commutation automatisée entre les différents programmes pour le verre neuf et usagé et donc d’optimiser la consommation d’eau de la machine. Par ailleurs, il est possible de réduire les perturbations au niveau de la zone d'alimentation qui rendent nécessaires les interventions des opérateurs. Ceci réduit les coûts et augmente la disponibilité des machines.
Le Deep Learning apporte donc des gains de productivité et d'efficacité notables :
- Augmentation de la disponibilité de la machine
- Amélioration du Temps Moyen entre les Pannes (MTBT/MTBF)
- Optimisation de la consommation d'eau grâce à l'absence de redémarrage
- Intégration dans le contrôleur de la machine et l'IHM