¿Cómo es que la monitorización de energía puede ayudarnos a reducir el consumo de energía?
Es posible lograr ahorrar energía a través de la gestión de arranque y parada, la regulación del compresor y la gestión de carga máxima. El desgaste o los defectos en los componentes mecánicos, como las fugas, también juegan un papel importante en el consumo de aire comprimido. Usando sensores inteligentes y software adecuado, es posible detectar desviaciones temprano e iniciar trabajos de mantenimiento o reparación apropiados.
FTMg - Todo en un solo sensor para monitorización de energía y medición de datos
El FTMg es un sensor de caudal multifuncional para gases no corrosivos que también puede medir la temperatura y la presión de los procesos. Se utiliza en sistemas neumáticos para medir los consumos de aire comprimido y ofrecer el resultado en kWh, además de supervisar la presión de proceso. También es capaz de detectar excesos de consumo debidos a fugas en la red neumática y permitir así un mantenimiento dirigido que evite costes energéticos innecesarios. Los datos que proporciona el sensor pueden además emplearse para introducir medidas destinadas a la reducción del consumo según ISO 50001, que especifica, por ejemplo, la gestión del encendido y el apagado de máquinas y procesos, la regulación del compresor o la gestión de los picos de carga. De esta forma el sensor contribuye en gran medida a una producción sostenible y que cuida bien los recursos, además de ahorrar en energía y en costes. Prueba de ello son las aplicaciones en distintas plantas de SICK, así como proyectos en marcha con clientes piloto.